This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:SN65HVD75

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450262/sn65hvd75-sn65hvd75

器件型号:SN65HVD75

工具与软件:

您好!

我将 SN65HVD75DGKR 器件用于 RS 至485通信、有时我会在 A 和 B 输入上看到以接地(引脚5)为基准的不同电阻、例如220K 和1M。

我倾向于认为220K 是内部 FET 电阻,当1M ,可能意味着有一个切口在晶体管.

有人可以建议和解释上述电阻的差异吗?

谢谢!

Artem。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    我看了数据表、但我并没有真正了解我们指定220k 或1M 欧姆的位置、您是在谈论另一个器件、还是这个更像是有关 RS485输入的一般问题?

    我猜可能您看到的是电阻分压器网络的一部分(如果它位于 A/B 输入级)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在没有电压的情况下检查器件本身的电阻。

    在收到数据出现问题后,我怀疑设备发生了一些问题,并在检查电阻后, 我看到在不工作的设备与新设备的差异.

    n`t 我没有在数据表中看到此信息、所以我认为这里会有人阐明这一问题。

    Artem。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    感谢您提供更多信息。 我们没有表征器件阻抗水平、因此我们无法根据阻抗读数准确验证两者中是否有一个损坏或破损。  

    由于器件损坏、可能会在某个位置发生某种程度的短路、这就是电阻值较低的原因。 即使在器件经历 FA (故障分析)时、也很难确定其损坏的根本原因。  

    在热插入事件期间、其中一个引脚是否可能发生某种短路?  

    您是否正在进行涉及 ESD 或高瞬态的任何类型的应力测试?  

    您是否在工作期间探测了 A/B 引脚、以查看它们是否按预期摆动、或者是否存在一些不应该出现的过冲/下冲?  

    如果您提供了原理图、我可以尝试查看它是否有任何问题或这可能是个问题。  

    -鲍比