This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:当前问题

Guru**** 2806995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450761/tps55340-current-issue

器件型号:TPS55340

工具与软件:

Dears、

使用 TPS55340TER 将3.7V 升压至6V、最大输出电流只能约为1.4A、请帮忙检查一下。

示意图请查找附件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    请使用快速入门计算器、您可以从此处下载该计算器:
    https://www.ti.com/tool/download/SLVC430

    计算器建议的电感较低、约为3.3µH。
    如果您改为使用10µH 电感器、电感器纹波比将变得非常低。 但它可能仍然起作用。
    电感器的饱和电流足以支持1.4A 负载电流。

    该计算器还会显示:
    使用更多的陶瓷输出电容、可能为40uF 或更高。
    与几个大电容器相比、优先选择多个较小的电容器。
    另见。 请将 R64降低至约1k

    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml

    此致
    哈利