This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRRGZ

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450683/dp83867ir-dp83867irrgz

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

我们将2个不同的 DP83867IRRGZ 以太网 PHY 用于两个以太网端口 eth0和 eth1。 我们在 EVK SK-AM625上进行开发。

现在、我们要更改 ETH1 PHY 的 GPIO_0、并使用以下命令。 我们还详细介绍了用于读取的命令。


root@am62xx-EVM:~# phytool write eth1/0x0/0xD 0x001F
root@am62xx-EVM:~# phytool write eth1/0x0/0xE 0x0172
root@am62xx-EVM:~# phytool write eth1/0x0/0xD 0x401F
root@am62xx-EVM:~# phytool write eth1/0x0/0xE 0x0009

root@am62xx-EVM:~# phytool write eth1/0x0/0xD 0x001F
root@am62xx-EVM:~# phytool write eth1/0x0/0xE 0x0172
root@am62xx-EVM:~# phytool write eth1/0x0/0xD 0x401F

root@am62xx-EVM:~# phytool read eth1/0x0/0xE
0x0009

root@am62xx-EVM:~# phytool write eth0/0x0/0xD 0x001F
root@am62xx-EVM:~# phytool write eth0/0x0/0xE 0x0172
root@am62xx-EVM:~# phytool write eth0/0x0/0xD 0x401F
root@am62xx-EVM:~# phytool read eth0/0x0/0xE
0x0009

尽管执行了上述过程、但当我们读取时、两个以太网 PHY 的寄存器值都发生了变化。  

此外、当我们在电路板上进行检查时、它仅反映在 eth0上、而不反映在 eth1上。


如果我们使用了错误的命令、请告知我们、或者我们使用了什么命令?

供参考
所述的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这是一个比 以前的双重职位。 但是、我需要确认 eth0和 eth1上的两个 PHY 都有不同的 PHY ID。

    此致、

    Gerome.