This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83TG720R-Q1

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450771/dp83869hm-dp83tg720r-q1

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83TG720R-Q1

工具与软件:

各位同事、大家好!

我的客户希望 通过 RGMII 将两个 PHY 背对背互连:

DP83869HM
DP83TG720R-Q1

1000BASE-T RGMII -- RGMII 1000Base-T1

1.他们 希望避免在配置 PHY 时(通过 MDIO/SPI)使用额外的外部系统控制器。
并 偏好通过引脚搭接进行配置。 PHY 是否可以通过引脚搭接进行适当配置、或者是否需要通过 MDIO 进行适当配置?
是否存在可能需要通过 MDIO 定期通信的错误?

2. 您是否有关于 PHY 在-45°C 的行为的任何附加或数据?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 RGMII、可以通过 strap 配置来连接和配置它们。 但是、我要谨慎一点、  无论何种应用、使用 DP83TG720都需要 Open Alliance Configuration。

    我们无法了解 PHY 在其表征温度之外的行为方式。

    此致、

    Gerome.