This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD040:失效防护功能如何工作?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449114/sn65mlvd040-how-does-the-failsafe-feature-work

器件型号:SN65MLVD040

工具与软件:

您能描述"2类接收器使用偏移阈值实现失效防护"的含义吗? xFSEN 引脚用于为每个通道选择1类和2类接收器"、来自数据表?

失调电压阈值是多少?这是如何成为失效防护方法的?

谢谢!
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1类接收器、0V 差分输入电压无效。
    对于2类接收器、0V 差分输入电压会导致低输出。

    请参阅 M-LVDS (TIA/EIA-899)简介应用报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的帮助!

    Lauren

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、  

    感谢您的响应和应用手册。 跟进问题:当 VID 介于65mV 和135mV 之间时、接收器的输出是否会振荡? 数据表显示输出未知、但我的客户希望确保它不会振荡。

    谢谢!
    Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1类接收器具有25mV 迟滞、因此如果输入端没有噪声、它们不会发生振荡。

    2类接收器没有迟滞。 差分输入电压需要非常快速地通过65mV 和135mV 之间的区域;否则、可能会振荡。 (这对于正常(M) LVDS 输出通常不是问题。)