This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:输出驱动电流

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451495/sn65c1168e-output-drive-current

器件型号:SN65C1168E

工具与软件:

数据表和应用测试电路似乎矛盾。

对于具有100欧姆端接电阻和3.7V 典型输出驱动电压 Vod2的典型应用、37mA 将拉出/灌入。

然而,数据表列出20mA 作为建议和绝对最大水平(IOH IOL 和 Iok). 此20mA 作为"最大值"似乎完全与容性相反、因为对于100Ohm 区域终端、它将始终超过此值。

器件是否打算以某种形式的电流限制与输出一起工作、而形成的 VOD 将是在终端器之间形成的 、具有实际电流限制(最高 Vcc)?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    Unknown 说:
    但是数据表列出了20mA 作为推荐值和绝对最大值(IOH IOL 和 Iok)。 此20mA 作为"最大值"似乎完全与100欧姆区域端接完全不兼容、因此始终会超出此值。

    我同意您关于建议规格的看法。 我不确定这是错字还是分类错误。 但是、绝对最大输出电流需要150mA、这也是器件的最大短路电流钳位(IO)。 IOK 是一个在正常运行期间不应出现的钳位电流、因此我们可以忽略这个。

    Unknown 说:
    该设备是否打算以某种形式的电流限制输出操作、而开发的 VOD 将是在终端中以实际电流限制(最高到 Vcc)开发的任何产品?

    器件本身应将其自身电流钳制在150mA (IO 电流)以下。 我猜驱动器的建议最大电流实际上不正确。 该器件围绕 RS485标准进行设计、因此它应可支持超过建议值的两倍。  

    -鲍比