This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:有关用于总线供电运行的 TUSB8041RGCR 配置的查询

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451383/tusb8041-inquiry-regarding-tusb8041rgcr-configuration-for-bus-powered-operation

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

您好!

我想澄清一下在总线供电模式下运行 TUSB8041RGCR 所需的配置和设置。 具体而言、我有以下问题:

  1. 总线供电运行的配置
    请提供以下方面的详细指导:
     -总线供电运行所需的引脚设置?
     -支持此模式所需的寄存器设置?

  2. 在 USB 配置描述符中设置"bMaxPower"
    在 USB 配置描述符中、"bMaxPower"域指定最大电流消耗。 不过、我知道 TUSB8041没有用于修改此值的寄存器设置。 您能否确认这是否正确? 如果有任何解决这一限制的建议、请分享。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor 您好:

      自供电或总线供电的 GOT TI 集线器没有特定的寄存器。  

      满足每个端口900 mA 的 USB 3.0最大电流要求。  如果集线器 USB 描述符中报告的最大功耗且设备大于900 mA、则新设备可能无法正确枚举、并且可能会发生复位。   

     因此、不建议用于 TI 集线器的总线供电解决方案。

    好的

    Brian