This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:125MHz 时钟输出功能

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447395/dp83tc812r-q1-125mhz-clock-output-function

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户需要用于 RGMII 的125 MHz 参考时钟。 他们表示、工业 PHY 通常具有一个用于输出125MHz 时钟的引脚、因为 PHY 将在内部生成一个时钟。

为什么汽车 PHY 没有类似的功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jass、您好!

    RX_CLK 由 PHY 生成、用于 RGMII 通信。 这是 DP83TC812的引脚27。  

    在100Mbps 模式下、RX_CLK 为25MHz。 您的客户必须参考1000Mbps 通信、其中 PHY 将生成125MHz RX_CLK。 如果需要、您可以查看 DP83TG721。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它不是 RX_CLK、而是 MCU 端 MAC 的参考时钟。 MCU 需要一个125m 时钟来在 RGMII 中生成 TX_CLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    您能否分享一下正在使用哪个 MCU? 大多数 MCU 将使用晶体振荡器作为参考时钟。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    MCU 是 Infineon 的 TC387、它没有 PLL 可从25M 晶体生成125M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    我相信您将需要使用一个外部125MHz 振荡器。 让我仔细检查一下、然后再回来。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    我确认无法从 PHY 生成125MHz 参考时钟。 请为 MCU 使用外部125MHz 振荡器。

    谢谢!

    David