This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:如何使用 RMII 将50MHz 时钟分配给多个 PHY

Guru**** 2551050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450654/dp83tc811s-q1-how-to-distribute-50mhz-clock-to-multiple-phys-using-rmii

器件型号:DP83TC811S-Q1

工具与软件:

当使用 RMII 在从模式中使用该 PHY 的多个时、该50MHz 振荡器能否以菊花链形式从一个 PHY 连接到另一个 PHY、然后在 MAC 端接、或者每个 PHY 是否需要自己的50MHz 振荡器、该振荡器也必须连接到 MAC? 在同一电路板上实现多个 PHY 时、哪种拓扑最好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    50MHz RMII 基准时钟不能以菊花链形式连接。 在 RMII 从模式下、PHY 不输出50MHz。 请分享您设计的方框图、我想了解同一电路板上需要多个 PHY。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大卫、谢谢你的快速回复。 我们目前正在研究一个需要多个100Base-T1收发器的项目。 应用中所看到的内容类似 请注意、当它们在 RMII 从模式下使用时、它们需要共享一个50MHz 基准 输入时钟。 我的问题是、是否可以在所有 PHY 和 MAC 之间共享一个时钟、或者每个 PHY 是否需要自己的振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    MAC 是否有4个 RMII 端口? 每个端口是有一个 RMII 基准时钟输入、还是只有一个公共时钟输入?  

    我认为此实现没有问题、但50MHz 时钟的反射和信号完整性将会成为问题。 在这种情况下、建议使用5:1缓冲器将50MHz 时钟扇出到每个目标。  

    请确保每个 PHY 满足数据表中给出的输入时钟要求。 请参阅以下内容。

    另请向 MAC 团队确认他们可以为此实现提供支持。

    谢谢!

    David