工具与软件:
您好!
在使用此 IC 时、请告诉我们电压(值)如何影响 PoC 滤波器元件、例如滤波器的电感值和电阻值。
由于我已经将此 IC 用于10伏和15伏、我是否可以在这两种情况下使用相同的电感器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在使用此 IC 时、请告诉我们电压(值)如何影响 PoC 滤波器元件、例如滤波器的电感值和电阻值。
由于我已经将此 IC 用于10伏和15伏、我是否可以在这两种情况下使用相同的电感器?
您好、Thomas:
是的、我们使用 UB953 (串行器)和 UB954 (解串器)。
1.根据 UB953和 UB954数据表、建议两侧 RX 和 TX 使用 CAC1 33nF 和 CAC2 15nF。 但我们也提到过、我们可以使用33nF 至100nF (CAC1)和15nF 至47nF (CAC2)之间的电容器。 请参阅下图。 因此、让我们知道、必须在两侧使用相同值的电容器。 这是因为电容器 TX (CAC1) 33nF 和 TX (CAC2) 15nF RX (CAC1) 100nF 和 RX (CAC2) 47nF 的组合。 这种形式是否会对数据传输产生影响?


2.如果我想根据我的要求更改 PoC 滤波器中的某些元件、那么我应该考虑哪些参数来检查 PoC 滤波器? 请告诉我们 PoC 滤波器所依赖的参数。
3.是否有任何模拟过程或工具来检查 PoC 滤波器?
尊敬的 Ginni:
不一定要匹配串行器和解串器上的交流电容器。
对于 PoC 网络设计、适用的规格将是通道规格。 请查看随附的文档、了解有关 PoC 网络设计的详细信息。
此致!
Thomas