This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408APWR

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451588/tca6408a-tca6408apwr

器件型号:TCA6408A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

Im 计划使用 TCA6408APWR 作为 VCC=1.8V 的 IO 扩展器、在进行直流分析时、VOH、VOL 值在数据表中不适用于 VCC = 1.8V、因此如果我采用 VCC = 1.65V 的值、则会发生直流故障。 请告诉我 VCC = 1.8V 时的 VOH、VOL 值