This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:MSP432 + TUSB2046B 不工作

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450318/tusb2046b-msp432-tusb2046b-does-not-work

器件型号:TUSB2046B

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我们已通过 TUSB2046B 集线器将 MSP432的 USB 端口连接到 USB 连接器。
TUSB2046B 会生成一个事件、结果为未知器件。
如果您穿刺穿 TUSB2046B、USB 能够完美地工作。
TUSB2046B 的固件中是否缺少正常工作的东西、或者是否存在硬件问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

      我将审阅原理图 并 尽快发送反馈。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Zhou

    您是否发现任何异常?

    使用的晶振为:ABMM-6.000MHZ-B2-T

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到重大问题、晶体 在上电后是否振荡?

    您通过哪个端口将 TUSB2046连接到 MCU? 您能绘制一个方框图吗?

    好的

    Brian