This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:根据数据表标记不匹配

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452086/tpd1e1b04-marking-not-matched-as-per-datasheet

器件型号:TPD1E1B04

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

 根据数据表、我们收到的 TPD1E1B04DPYR 器件带有错误标记(i.e"而不是"4X")。 请确认是否可以使用?

最好是针对库存中标记为"AS"的现货库存更新数据表并同时标记为"AS"和"4X"、或者发出某种通知、以让我们的客户满足要求。

此致

Prakash Chand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:  

    可以使用。 我们的某个装配基地生产的某些'DY'器件标有'A5'错误。 这是一个已知问题、已得到修复、但在部件通过系统时仍会显示错误标记。  

    如果您给我一个客户名称、我可以发送一封高质量的信函。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更正我-是、标记为 A5而非 AS (键入错误)。

    请代表 VVDN TECHNOLOGIES PVT Ltd 向我们提供质量信函

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要任何详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:  

    请参阅附件。 如果还有其他需要、请告诉我。  

    此致!

    McKenzie

    e2e.ti.com/.../Quality-Notification-TPD1E1B04DPYR-VVDN-technologies-Pvt-Ltd.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 McKenzie

    谢谢...我认为这已经足够了、否则、如果需要任何东西、我会再次联系您。

    此致

    Prakash Chand