This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:PESD5V0F1BRLD-Q 替代

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451227/tpd1e10b06-pesd5v0f1brld-q-replace

器件型号:TPD1E10B06

工具与软件:

我们想使用 TPD1E10B06QDPYRQ1代替 PESD5V0F1BRLD-Q、 我的客户 参加了 ESD 测试板载 TPD1E10B06QDPYRQ1、但测试失败。 您能否推荐 替代 PESD5V0F1BRLD-Q 的引脚对引脚替代解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    TPD1E10B06的 IEC ESD 额定值高于 PESD5V0F1BRLD-Q、并且具有非常相似的钳位性能、在 PESD5V0F1BRLD 能够通过的任何 ESD 测试中、都不应损坏 TPD1E10B06。

    当您说 ESD 测试失败时、是否只有 IC 下游受损? 或者 ESD 二极管也损坏了?  

    您还可以分享有关 ESD 测试设置的详细信息吗?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 应用是 BMS、而 ESD 问题(现象)是 IC 处于空闲模式、有时会重新启动;对于 BMS 客户来说、即使 IC 没有损坏、它也会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    什么 kV 额定值导致"现象"? 此外、能否分享有关测试设置的详细信息?

    此致!

    McKenzie