This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451769/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

您好!  

我们正在使用上述器件型号、我已在数据表中通过 STB 引脚、那里有内部上拉电阻、您能否告诉我电阻的值是多少?如果您打算在原理图中为 STB 和 RXD 引脚选择上拉电阻、首选的值将是多少?

此致、

Atchaya。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atchaya:

    输入漏电流规格可用于计算上拉值。 即、 在最坏的情况下、输入为低电平时、漏电流会增加到200 µA 或20 µA、这意味着≥27.5 kΩ 或275 kΩ。  外部10 kΩ 为典型值。

    有关  更多信息、请参阅为漏极开路输出选择适当的上拉/下拉电阻器、谢谢。

    此致、

    Michael。