This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422的问题

Guru**** 2931190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442524/tusb422-the-issue-for-tusb422

器件型号:TUSB422

工具与软件:

您好!

请帮助告知 TUSB422是否可以支持 与 SOC I2C 的通信, PD 充电器将设置固定电压和电流(如5V/3A 或9V/3A 等),谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张亮:

    我将对此进行研究、并会在一天结束前跟进。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张亮:

    您能解释一下应用吗?   它用于 UFP、DFP 还是 DRP?

    听起来您在查找角色控制寄存器(0x1A)、如数据表的第7.3.3节所述。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张亮:

    这里有更新吗?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    我们建议客户对 PD 充电器使用 DFP 模式、并准备 好 TUSB422驱动程序进行调试、感谢您的支持。