This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:GPIO 引脚设置

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447750/ds90ub947-q1-gpio-pin-setting

器件型号:DS90UB947-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户不使用 GPIO 引脚、但似乎默认为"输入"。 如果他们没有按原样设置寄存器、那么 GPIO 引脚应该设置为 H 还是 L? 此外、当固定至 L 时、是否可以直接连接至 GND?  

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    947 GPIO 具有一个内部25k Ω 电阻器。 如果不使用、则可以保持断开、无需编程。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramos:

    谢谢!

    此致、

    Youhei