This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:TCA9546A 是否可以位于 B 侧

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450638/tca9802-whether-tca9546a-can-be-located-on-b-side

器件型号:TCA9802
主题中讨论的其他器件: TCA9546A

工具与软件:

在我的试验板中、TCA9546A 连接在 TCA9802的 B 侧。
有时、位于 TCA9546A 另一侧的从器件不响应...。 如果 TCA9546A 是此处所述的"基于 FET"的器件之一、我的电路与下图完全匹配。

是这样吗?
如果是这种情况、总线线路上可能会发生什么类型的错误行为?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitsuhiro:

    TCA9802在 B 侧使用电流检测方法来确定低电平从 B 到 A 或从 A 到 B 的传递方向  

    为了使其正常工作、器件内部的电流镜对外部电流源(包括上拉电阻器、泄漏 ESD 单元等)很敏感 请参阅数据表中的 I-EXT-I 和 I-EXT-O 规格。  

    由于基于 FET 的架构需要器件两侧的上拉电阻器才能工作、因此您所连接图中从器件侧的上拉电阻器可以通过 TCA9802检测到、这可能会干扰缓冲器的电流检测机制。  

    如果您无法更改设置、则可以尝试减弱从侧的上拉强度、从而使上拉电阻器更大、以减少 I-EXT 电流。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    非常感谢您的及时回答。 它帮助我很好地理解了这个机制。
    我来确保 TCA9546A 元件是否具有基于 FET 的架构、我们需要注意以防万一?

    此致、
    Hanabe   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitsuhiro:

    有。 请参阅 TCA9546A 的功能方框图:

    这是基于 FET 的架构、器件两侧都需要上拉电阻器才能工作。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    谢谢、很清楚!

    此致、
    Hanabe