This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:通信质量问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452759/tcan1463-q1-communication-quality-issue

器件型号:TCAN1463-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户遇到了 TCAN1463-Q1的通信质量问题(2/2)、请帮助分析以下详细信息和波形。 因为这是一个非常关键的问题、能否帮助您今天进行回答? 非常感谢。

  • 问题:无法与以下异常波形正常通信。 这种异常波形(如 EOS)的潜在原因是什么? 是否有其他客户解决了此问题?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    您能否共享该项目的原理图和布局? 此外、还请他们捕获 TXD 信号。

    此致、

    Sean