This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:TUSB4020是否会影响上行 USB 的 OTG 功能

Guru**** 2926950 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S716-Q1, TPD3S714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449408/tusb4020bi-q1-does-tusb4020-affect-the-otg-function-of-upstream-usb

器件型号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD3S714-Q1、TPD3S716-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我有一个问题 、TUSB4020是否会影响上行 USB 的 OTG 功能、  请帮忙回答;

TUSB4020的应用场景如下:

  • SoC 的 USB1连接到 TUSB4020的 USB、而 SoC 的 USB1支持 OTG 功能。
  • TUSB4020的 DN1 USB 连接到 TPD3S714、、TPD3S714的连接器 USB 会连接到 PC 或 U-Disk。

 TPD3S714的连接器 USB 是否也支持 OTG 功能?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB4020不支持 OTG 功能。 当连接到支持 OTG 的 SoC 时、该 SoC 将始终作为主机运行、TUSB4020将始终作为器件运行。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果我们 将 TPD3S714的连接器 USB 连接到 PC、 通过 TPD3S714的连接器 USB 将固件下载到 SOC、是否可以 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    澄清一下、您的意思是将 TPD3S714连接到集线器的下行端口、而不是连接到 PC?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器的下游端口1连接到 TPD3S714、PC 连接到 TPD3S714的 VD±。

    PC 可以通过 TPD3S714将固件刷写到 SOC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD3S714-Q1期望电源从右向左流动、如您的图所示。  OTG 数据角色交换没有问题。  无论主机/设备角色如何、D+/D-引脚都可以通过数据。

    但是、如果预期 PC 将在 VBUS 上提供5V 电源、则存在风险。  当 PC 和您的系统都尝试提供5V 电压时、它们可能不完全相等。  这可能会触发过流保护并将故障置为有效。  TPD3S714-Q1无法禁用独立于数据路径的 VBUS 路径。

    我建议改用 TPD3S716-Q1。  它具有用于 VBUS 和数据路径的独立使能信号。  因此、当您要更新 SOC 时、请确保在连接 PC 时禁用 VBUS 路径但启用数据路径。  然后、PC 可以承担主机角色并提供5V 电压、而不会出现问题。

    此致、
    Eric