This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:TCA9554输入接线

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574, TCA9554, TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451671/tca9554-tca9554-input-wiring

器件型号:TCA9554
主题中讨论的其他器件:PCF8574TCA9534

工具与软件:

大家好!

我想使用 TCA9554替代 8输入 I2C 按钮接口的 PCF8574。 原理图如下所示:

我从数据表中了解到、TCA9554的所有端口都具有内部上拉电阻、因此我在这里省略了这些上拉电阻。 此配置能否正常工作、无需对输入进行任何初始化? 在数据表示例图26 (第24页)中、P5处的开关连接到 VCC (我不清楚为什么?) 和一个额外的电阻器。

额外问题:如果开关使用更长的电缆(1.5m)连接、您是否建议任何类型的额外输入保护(z 二极管、电容器、电阻器...)?

此致!

讽刺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图26中连接到 P5的开关将不起作用、因为在两种开关状态下、输入电压都在 VCC 上。 输入必须切换至 GND 是正确的。

    不需要初始化、但 TCA9554与 PCF8574软件不兼容。

    TCA9554和 PCF8574具有内部 ESD 保护、但仅适用于自动组装期间发生的 ESD 事件。 对于人触摸的开关、提供额外的 ESD 保护会是一个好主意。 我会在 VCC 和引脚之间添加钳位二极管、并增加一个小串联电阻以限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarnold,

    [报价 userid="635138" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451671/tca9554-tca9554-input-wiring ]我从数据表中了解到 TCA9554"的所有端口都有内部上拉电阻、所以我在这里省略了它们。 此配置能否正常工作、无需对输入进行任何初始化? 在数据表示例图26 (第24页)中、P5处的开关连接到 VCC (我不清楚为什么?) 且有一个额外的电阻。[/QUOT]

    我认为第24页的应用原理图对于 P5不正确。 正如 Clemens 所说、开关将不起作用、因为在两种开关状态下、输入电压都在 VCC 处。 这应该被切换至接地(GND)。  

    有关可以实现的其他 ESD 保护电路、请参阅清洁剂注释。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我非常乐于助人、能够看到数据表中确实存在该问题。 我会根据您的建议添加额外的 ESD 保护。 您认为我的案例中切换到 TCA9534和外部上拉有任何优势吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarnold:

    切换到 TCA9534有利于选择 PU 电阻值。 如果您选择 TCA9554、PU 电阻固定在100k。  

    另外、我还要在设计中指出、可能存在高电流路径。  

    如果您意外地将 TCA9554配置为输出并且开关关闭、那么这里没有串联限制电阻。 实际上、将会通过一个小开关电阻(S1)将 PU FET 的 Ron 与5V 短接至 GND。 这可能会断开器件或串联的开关。  

    为了安全起见、我可能建议在 S1的任一侧增加一些串联电阻。 如果 FET 的 RDS_ON 为0 Ω、则5V/220 Ω= 22.7 mA。  

    开关前后的220欧姆串联电阻可能不会造成伤害。 这只是在首次对器件编程错误时提供的建议。  

    此致、

    Tyler