This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于 SN65DSI86的问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452159/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

您好:

关于引发 SN65DSI86的 SM04项目、请提供技术支持。

当前情况:

无法在 SM6225基准上启用 OMAP 框架、并且 Qualcomm 不提供 OMAP 的技术支持。

2.有 drivers/GpU/drm/bridge/ti-sn65dsi86。 但是将这个文件添加到编译中遇到了编译错误

错误:modpost:"__auxiliary_device_add"[drivers/GpU/drm/bridge/ti-sn65dsi86.ko]未定义!

错误:modpost:"auxiliary_device_init"[drivers/GpU/drm/bridge/ti-sn65dsi86.ko]未定义!

错误:modpost:"auxiliary_driver_unregister"[drivers/GpU/drm/bridge/ti-sn65dsi86.ko]未定义!

错误:modpost:"__auxiliary_driver_register"[drivers/GPU/DRM/bridge/ti-sn65dsi86.ko]未定义!

是否有任何其他不需要使用 auxiliary_SUS 的驱动程序参考文件

请帮助 为  Qualcomm 平台提供合适的 SN65DSI86驱动程序代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    遗憾的是、我们没有提供软件支持的资源。 所提供的所有软件均"按原样"提供。 很抱歉、我们无法提供更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishesh:

    您能否提供有关 SN65DSI86的原始代码的链接?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然。 它可在以下位置找到: e2e.ti.com/.../faq-sn65dsi8x-programming-tools