This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:EVM

Guru**** 2877750 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307, TCA9511AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451749/tca4307-evm

器件型号:TCA4307
主题中讨论的其他器件: TCA9511AEVM

工具与软件:

您好!

 TCA4307是否可与 TCA9511AEVM 配合使用?

由于 TI 网站没有 TCA4307 EVM。 我们可以使用 TCA4307交换 TCA9511AEVM 上的 TCA9511 、对吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9511和 TCA4307引脚兼容。 这就是 TCA4307网页链接到 TCA9511AEVM 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、这是正确的。 TCA4307可用于 TCA9511AEVM。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    明白了、谢谢两位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    棒极了。 很高兴我们能提供帮助!  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 我现在将结束该主题。

    此致、

    Tyler