This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041IRGCR

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452616/tusb8041-tusb8041irgcr

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

如果我们将 USB2.0提供为上行、那么我们可以将 USB2.0和 USB3.0都用作下行 如果我们将 USB3.0提供为上行、那么我们可以在 TUSB8041IRGCR 中将 USB2.0和 USB3.0都用作下行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joben:

      您需要为上行 端口连接 USB2和 USB3以为下行端口获取 USB2和 USB3。

      如果您只在上行端口上连接 USB2、则只需在下行端口上获得 USB2 、对于 USB3也是如此。

    好的

    Brian