This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:在电池短路测试下、总线可承受58.4V 且持续1分钟

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452436/tcan1042hv-q1-bus-withstand-58-4v-for-1min-under-short-to-battery-test

器件型号:TCAN1042HV-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我想知道对于电池短路测试、TCAN1042HV-Q1是否可以承受58.4V 的电压且持续1分钟、这是48V 系统。

本文介绍了我们的器件可承担高达70V 的总线故障电压、但我相信它是瞬态电压、大约58.4V 的持续时间是多少?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请注意、该器件可以承受绝对最大值范围内的条件、而不会出现任何问题。 因此、无需担心、因为您仍处于绝对最大额定值范围内、谢谢。

    此致、

    Michael。