This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:I2C 接口时序要求

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452315/tca9539-i2c-interface-timing-requirements

器件型号:TCA9539
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LS1114

工具与软件:

您好:

    我有一个关于 I2C 快速模式、400kbps、关于 tocf 的规范(I2C 输出下降时间- 10 pF 到400 pF 总线)的问题、最短时间为20*(I2C/5.5V VCC)= 18.18ns@VCC = 5V。

因为我已使用 TMS570LS1114作为 I2C 的主器件、所以我无法调节 I2C SCLK 输出下降时间。 因此 clk 输出下降时间(约5ns)<18.18ns、 它无法完全满足规格要求、但电路在此条件下工作良好。 我需要解释为什么要规定 tocf 的最小时间。 如果电路不能满足此规格、电路将出现什么不良情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该下降时间限制是从 μ I²C 规格中复制的。 其目的是防止总线上出现振铃;如果没有振铃导致信号再次高于 VIL、则更短的下降时间适用于所有器件。

    如果您认为 TMS 的输出太强、可添加一个小的串联电阻器。