This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:输出电压电平问题(CPR 编号 CPR241112954)

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450611/am26c31-output-voltage-level-issue-cpr-no-cpr241112954

器件型号:AM26C31

工具与软件:

大家好、团队成员:

 仅批次4182537WDH 上存在此器件的输出电压电平问题。 请检查以下附件和 CPR 编号  CPR241112954、请告诉我下一步的操作、例如 RMR。

https://www.ti.com/productreturns/docs/showAnalogueSummary.tsp?returnId=CPR241112954

e2e.ti.com/.../AM26C31IDR_5F00_Analysis-Report.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    Unknown 说:
    www.ti.com/.../showAnalogueSummary.tsp

    您在此处提供的第一个链接对我不起作用。  

    在分析报告中、我不知道通道1和通道2是什么、也不知道测试电路是如何设置的。 原理图可能不会显示 RS422引脚的整个画面、这是部分原理图。 还有什么东西连接到这些其他网络吗?  

    -鲍比

    [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    关于此次 CPR、请联系 TI FQE (emily.bae@ti.com)并查看下面的此次 CPR 摘要。

    e2e.ti.com/.../summary_2D00_CPR241112954.pdf

    输入通道的器件会在附件上进行更新。 请检查它。

    e2e.ti.com/.../AM26C31IDR_5F00_Analysis-Report_5F00_V02.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20240328001.1引入了一种新芯片。 保证的数据表限值未更改。

    输出的确更强、但是数据表只能保证一个100 Ω 负载上的最小差分电压。 (信通技术似乎不使用任何负载。) 较高的输出电压不会对差分接收器产生负面影响。 新芯片在实际应用中仍然工作。

    您只需调整 ICT 限制即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jefferey、您好!

    列为故障的器件(根据 PDF 底部的贴纸)显示芯片站点(CSO 20L)为 RFAB。 如果您看看 PCN、就会发现 RFAB 是采用新芯片的设计。 因此、您要显示的单位是新设计的器件。  

    正如 Clemens 所指出的、参数的最大值/最小值没有变化。 根据波形、如果我们只查看 VoH/Vol 电平、信号看起来比前一个裸片更强/更好。  

    如果这与克莱门斯指出的 ICT 相关,那么您可能需要调整您的限制。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 和 Clemens、您好!

    让我向客户核实一下。 感谢您的支持。

    此致、