This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:50MHz 参考时钟波形

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452242/dp83826i-50-mhz-reference-clock-waveform

器件型号:DP83826I

工具与软件:

您好、

我正在使用  DP83826I 对一个新的以太网设计进行故障排除、我首先观察到 的一个现象是、来自 phy (引脚19)的50MHz 参考时钟是一个相当干净的正弦波、而不是我预期的方波。

您能否确认该时钟是否应为正弦波或方波等...?

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    时钟输出是否会在您的设计中引起问题? 只要时钟满足数据表中给出的要求、器件的行为就应该符合预期。  

    此致!

    Vivaan