This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:支持的功能

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452033/dp83848i-supported-funciton

器件型号:DP83848I

工具与软件:

大家好、团队成员:

DP83848是否支持以下功能?

数据表中未提供相关说明。

1) WoL (局域网唤醒)

2) 2)电缆诊断

3)快速链路断开检测

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于 DP83848是较旧的器件、因此它是较旧的器件 没有 支持 列出的函数。 较新系列的 DP8382x 器件上提供了这些功能。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan-San:

    感谢您的答复。