This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:IDD 最大电流

Guru**** 2933220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451946/dp83848i-idd-max-current

器件型号:DP83848I

工具与软件:

大家好、团队成员:

DP83848的典型电源电压为3.3V、使用100BASE-TX 时、IDD 的最大值是多少? 数据表上只有典型值。

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这个 前置 E2E 会有所帮助。 DP83848Q 和 I 型号应该具有类似的行为。

    此致、

    Gerome.