This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:SGMII

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451270/dp83867ir-sgmii

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好!


DP83867IRRGZ 可与 SGMII 正常配合使用。
我知道 DP83867IRRGZ 用于 MII/GMII/RGMII、那么为什么它也可与 SGMII 配合使用?

请告诉我 MII/GMII/RGMII 和 SGMII 的区别。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不支持 DP83867IRRGZ 以支持 SGMII。 如果客户打算以这种方式操作器件、则这超出了数据表的范围、并且仅由客户负责进行验证。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。

    我不想将 SGMII 与 DP83867IRRGZ 配合使用。

    我错误地使用了 DP83867IRRGZ 而不是 DP83867ISRGZ 来将 MAC 接口设置为 SGMII、但该接口正常通信。
    我想知道为什么通信正常。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    DP83867IRRGZ 可能提供该功能、但我们不保证在此用例应用中为此器件提供支持。

    此致、

    Gerome.