This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS64BR111和 DS100BR210

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS100BR210, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452250/ds160pr410-ds64br111-and-ds100br210

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件:DS100BR210DS64BR111、DS100BR111

工具与软件:

我们正在考虑  在电路板设计中使用 DS64BR111和 DS100BR210器件。 我们最大的问题将是 DS64BR111与 DS100BR210相比的可用性和寿命。

如何比较每个可用性和 OEL 状态? 谢谢。

Arley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arley:

    DS64BR111和 DS100BR210均有效。 据我所知、在不久的将来这些器件中没有停产的计划。 话虽如此、DS100BR210支持更高的数据速率、因此支持更广泛的用例。 因此、如果在应用中使用 DS64BR111没有明显的优势、建议使用 DS100BR210而不是 DS64BR111。

    如果您更喜欢 DS64BR111的双向通道设计、可以选择另一个采用双向通道设计的器件 DS100BR111、但在其他方面与 DS100BR210相同。

    此致!

    卢卡斯