请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043-Q1 主题中讨论的其他器件: TCAN1043
工具与软件:
尊敬的专家:
客户想要评估 TCAN1043-Q1是否可用于以下情况、请帮助确认。 请帮助回答此问题 预测的 因为它至关重要。 谢谢。
- 按如下所示断开电阻器 R176、以禁用 INH 引脚。 TCAN1043-Q1将由 CAN 总线唤醒。 断开 R176 (禁用 INH)后、TCAN1043-Q1能否正常工作?
- 在没有 R176 (禁用 INH)的情况下唤醒 TCAN1043-Q1后的功耗是多少?