This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:SN65HVD11

Guru**** 2676675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451568/sn65hvd11-sn65hvd11

器件型号:SN65HVD11

工具与软件:

 我在 PCBA 上安装了器件型号 SN65HVD11DR。 标有"VP11 TI28M OAQ4S"的器件已通过测试、标有"VP11 47k ASGN"和"VP11 48K ASGN"的器件发生故障。 我想了解这些器件上标识的完整含义。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20220324002.1推出了一种新芯片。 数据表保证限值没有变化、但您的电路可能依赖于超出这些限值的特性。

    该器件是否能在实际应用中正常工作? 您的测试的具体作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较大的裕量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    器件上的标记有助于我们在内部跟踪器件生产的时间和地点。  

    您能否分享一下原理图以及有关测试的更多信息? 此外、您从何处采购这些器件? (Digikey、Mouser 等)

    器件顶部的图片也会有所帮助。 我只是想确认您获得的标记。

    此致、

    Ethan