This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03001CISQ/NOPB_LVPECL 标准输出引脚兼容性

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451781/lmk03001cisq-nopb_lvpecl-standard-output-pin-compatibility

器件型号:LMK03001CISQ/NOPB_LVPECL

工具与软件:

您好!

对于时钟调节器器件  LMK03001CIQ/NOPB、有以下 LVPECL  标准兼容的输出引脚

这些 输出引脚是否 仅支持 LVPECL 标准或 差分2.5V SSTL I 类标准? 请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    该器件仅支持标准 LVPECL 格式-可以采用以下任何端接方法:

    输出电压摆幅介于660mV 和965mV 之间。 我的理解是、此规格需要在0.3V 和 VCC - 0.6V 之间摆动、该器件符合此要求。 为了安全起见、您能否提供规格?

    谢谢!

    Kadeem