This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964-Q1

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451899/ds90ub964-q1-ds90ub964-q1

器件型号:DS90UB964-Q1

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我们正在使用 DS90UB964、目前可以从0xD3读取 EQ 状态、我不知道可以从何处读取 SP 状态?

请帮助检查此问题。

谢谢

Remus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remus、您好!

    您是在询问屏幕截图中显示的 UB964还是 UB954?

    UB964不支持此功能。

    UB954具有寄存器0x41中的 SP 设置。