This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:在短接至 GND/Vbat"或"Open"条件下的 CAN 收发器通信能力

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451629/tcan1042v-q1-can-transceiver-communication-ability-under-short-to-gnd-vbat-or-open-condition

器件型号:TCAN1042V-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

客户想知道 TCAN1042V-Q1是否可以在以下条件下通信。

CANH =开路、CANL =正常

 CANH =短接至 GND、CANL =正常

3. CANH =短接至 Vbat、CANL =正常

4. CANH =正常、CANL =开路

5. CANH =正常、CANL =短接至 GND

6. CANH =正常、CANL =短接至 Vbat

我认为每种条件都不起作用、因为我们无法恰当地判断显性/隐性状态、但您能告诉我答案吗?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    如果总线上的差分信号已创建、则可以进行通信。

    也就是说、 如果 CAN 总 线上发生故障、使 CAN 线路短接至其非反向状态(CANH 到 Vcc / Vsup 或 CANL 到地)、则可以通过通信发送和接收数据、因为总线上的差分信号可由非故障信号线创建。  信号衰减程度将取决于系统、因为复杂系统的信号质量可能会导致高速系统出现误差。  

    对于 CANH 接地短路、CANL 短接至 VCC/Vsup 或 CANH 短接至 CANL 等故障情况、   感谢、通信通常会因无法驱动总线上的正差分而失败。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。

    如果 CAN 总线出现故障、使 CAN 线路短接至其非反向状态(CANH 到 Vcc / Vsup 或 CANL 到接地)、 由于非故障信号线可能会创建总线上的差分信号、因此可通过通信发送和接收数据。  [报价]

    让我分享我的观点。 如果 CANH 短接至 Vbat、则 CANH 电压变为12V。 如果 CANL 正常、我相信 CANL 电压在2.5V (隐性偏置电压)和低于2.5V (显性电压)的电压之间变化。 在这种情况下、CANH-CANL 始终大于 VIT +、因此始终为显性状态。 因此、两个 MCU 无法正常通信。

    我在哪里误解? 您能纠正一下我的理解吗?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    如果 TXD 卡在低电平、您的理解是正确的、因为 CAN 总线 遵循 TXD 的状态。

    假设 TXD 没有问题、CAN 总线可能仍然能够进行通信、因为 CANH 可以切换至高 Vbat 和低至 GND、总体差分差分差分电压大于0.9V  (显性)、低于0.5V (隐性)。 因此、谢谢、可以正确接收 RXD 数据以进行正确的 MCU 通信。

    此致、

    Michael。