This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:可以在没有 XI 的情况下运行 RGMII?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452078/dp83tc813r-q1-rgmii-operation-without-xi-possible

器件型号:DP83TC813R-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

查看我们的 DP83TC813建议设置、看起来如果您使用任何 MAC 接口、则必须连接基准时钟。

但是、考虑到 RGMII 应用:  

似乎没有添加时钟。

这是我们的数据表中的问题还是在 RGMII 上运行时确实不需要添加外部时钟?  

如果是这样、时钟是如何生成的?

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    无论 MAC 模式如何、DP83TC813上始终都需要基准时钟。

    在 RGMII 模式下、还需要对 XI 的25MHz 参考。 感谢您指出这一点、此图将在下次更新数据表时进行更新。  

    您可能会觉得有用的资源是我们的原理图检查清单: https://www.ti.com/product/DP83TC813S-Q1#design-tools-simulation

    此致、

    Melissa