This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:仅用作加速器、而不是缓冲器

Guru**** 2954610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451786/tca9416-use-as-only-an-accelerator-not-a-buffer

器件型号:TCA9416
主题中讨论的其他器件: TCA9803

工具与软件:

您好、TI:

我们一直非常成功地使用了 AD LTC4311 I2C 总线加速器、从而在相当长的电缆上操作某些 I2C 器件。  我们完全知道这是对 I2C 总线的不当使用、但在此特定应用中却得到了很好的解决。

我们发现自己需要重新包装这个设备,每平方毫米是有价值的。  遗憾的是、LTC4311相当大、器件中有32个(32个 I2C 通道)。

是否可以仅将器件的"A"侧连接到总线并使"B"侧悬空来使用 TCA9416作为替代产品?  根据我收集到的信息、这些数据应该在 A 侧提供加速功能、就像 LTC4311一样。

谢谢!
本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、还有一个问题-哪一侧更适合使用、"A"或"B"。  我假设一侧具有轻微的电压失调以实现双向通信、我们更喜欢使用没有失调电压的一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 LTC4311 (电流源)最接近的等效元件是 TCA9803的 B 侧(A 侧可以断电)、但仅在 TSSOP 封装中提供。

    TCA9416将可以工作、但它对边缘加速器使用不同的架构;当器件检测到上升沿的开始(约为 VCC 的30%)时、它们会触发。 噪声总线可能会产生错误触发。

    当边缘加速器未激活时、TCA9416属于无源开关;A 侧和 B 侧相同。 由于内部上拉电阻、未使用侧的 I/O 引脚将不会悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    请查看 Clemens 的评论。  

    要回答您关于"A"或"B"侧偏好的问题、此器件上不存在静态失调电压。 "A"和"B"侧是相同的、因为从技术上讲、TCA9416是具有 RTA/FTA 和内部10k 上拉电阻器的无源电平转换器器件。 它在 A 侧和 B 侧之间没有缓冲。  

    此致、

    Tyler