This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:MSP430固件

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451835/dp83tg720evm-mc-msp430-firmware

器件型号:DP83TG720EVM-MC

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我们收到了两个 DP83TG720EVM-MC 评估板、一个工作正常、另一个没有显示任何状态 LED、也没有预期功能。 我们刚刚运行了一个快速硬件测试、已确认没有任何短路。 所以、我们尝试了转储 USB-2-MDIO-V1 ( 数据表中提到的是 USB-2-MDIO-V2.txt、此代码在 TI 网站上未找到 ),我们发现两个十六进制文件,一个用于 G5和其他 F5变体,由于评估板有 F5系列 MSP,我们加载了 F5十六进制文件。 现在、我们可以看到 conf 指示灯发光、但其他一切都不起作用。  

我认为具有应在介质转换器上刷写到 MSP430的正确 bin 或 hex 文件会有所帮助。 非常感谢您发送编程。  

此致、

TICSC