This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:未使用的引脚

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451714/tcan2451-q1-unused-pin

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道以下未使用的引脚应该保持悬空或连接到 GND 吗? 谢谢。 谢谢。

WAKE1-2 -WAKE2-1、WAKE3-32 WAKE4-31

HSS1-7、HSS2-6、HSS3-5、HSS4-4

CFG-__LW_AT__、μ A

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    如果应禁用 WAKE1至 WAKE4 (如果未使用)并将其接地-默认情况下、这些地址已启用、因此您必须向寄存器地址0x2A (WAKE_PIN_CONFIG3)写入0x00以将其关闭。  

    HSS1 - HSS4可以保持悬空、并且应在软件中禁用它们-但是默认情况下它们处于禁用状态、因此在未使用时不要将它们打开。  

    引脚22是 GFO -此器件上没有 CFG 引脚;GFO 引脚是通用输出、如果未使用则可保持悬空状态。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Parker Dodson