This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:IBIS 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE512, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452484/sn65lvpe512-ibis-model

器件型号:SN65LVPE512
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

工具与软件:

嗨、团队:  

我们在 TI.com 上找不到 IBIS 模型、您能帮我共享文件吗? 客户需要它来进行 SI 仿真、谢谢。  

BR、  

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    请勿在任何新设计中使用 SN65LVPE512、请改用 TUSB522P。 适用于 TUSB522P 的 IBIS-AMI 模型可以在其产品页面上找到。

    谢谢

    David