This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867合规性测试失败

Guru**** 2536870 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442795/dp83867ir-dp83867-compliance-test-fail

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们的客户目前正在进行以太网合规性测试、但出现了一些故障
我们参阅以下应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/snla239c/snla239c.pdf

失败:

10BASE:
- MAU 内部:信号电平很小,所以掩模命中,失败
- MAU Int Inverted:信号电平很小,所以掩模命中,失败
-差分电压:信号电平较小,因此出现故障

100b:所有项目都通过

1000BASE-
-模板测试点 F :信号波形的上升部分被掩模击中
-模板测试点 H:信号波形的下降部分被掩模击中

问题:

Q1: 10BASE:是否有用于增加信号电平的设置命令/寄存器?

Q2:1000BASE-V:是否有任何命令/寄存器可调节信号波形的上升/下降?

请参阅随附的 Excel 文件。

谢谢!

e2e.ti.com/.../Ethernet_5F00_Compliance_5F00_Test_5F00_Fail.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    您能否提供用于运行这些测试的寄存器命令?

    您是否还可以根据我们的 原理图 布局 检查清单评估设计以排除对测试的任何电路板设计贡献?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    -用于运行这些测试的寄存器命令(根据应用说明 snla239c)

     + 10BASE
         命令                       含义
         PHYTOOL 写入 eth1/1/0x1f 0x8000     复位 PHY
         PHYTOOL 写入 eth1/1/0x0 0x100       将 DUT 编程为10Base-Te 模式
        PHYTOOL 写入 eth1/1/0x10 0x5008     将 DUT 编程为强制 MDI 或 MDIX 模式(0x5028)
        PHYTOOL 写入 eth1/1/0x16 0xd004     对 DUT 进行编程以生成流量
        PHYTOOL 写入 eth1/0x1F 0x4000      重新启动 PHY

     + 1000b


    我已经作为 Ethernet_Compliance_Test_Fail .xlsx 文件附加了波形和详细测试信息、能否将其打开?

    -关于"原理图和布局检查清单",我将与我们的客户检查,并尽快回应

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huy、

    我希望等待原理图和布局检查清单的完成、然后再为10Base-Te 提供更改寄存器。

    但是、对于1G 面罩、 请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367619/faq-dp83867e-1000base-t-ethernet-compliance-register-script

    您还可以提供设置的图片吗? 我对电缆和探头板特别感兴趣。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    我随附了您请求的2个核对表文件、请检查一下。

    + Rev B 下的1G 的命令,我们已经看到,并正在测试它们。

    图片的设置:->我会要求我们的客户提供,请稍候.

    谢谢!


    e2e.ti.com/.../SLVRBN1A_2D00_Schematic_5F00_check.xlsx

    e2e.ti.com/.../SNLR048A_5F00_Layout_5F00_check.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huy、

    虽然原理图看起来不错、但低振幅的主要原因似乎是 MDI 上的布线长度较长(互连时总共~5英寸)。 建议查看是否有任何方法优化此项、使其达到3英寸以内。 此外、长度匹配对于确保正确的信号完整性也很重要。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您确认检查清单

    关于 MDI 线长度(<3英寸)、我们将考虑这一点。 但当结构为 SOM + Carrier (宽载波)时、则很难满足其要求。

    是否有寄存器可以调节信号的振幅?

    *我想给您发送一张装置的图片。 (Excel 文件)

     谢谢!

    e2e.ti.com/.../EtherTest_5F00_picture.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    目前、我们无法修改 PCB、
    是否有任何可以调节的寄存器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huy、

    寄存器0xA0和0xA1有助于调整每个通道的信号振幅。 请相应地使用这些字段进行实验、以查看它们是否对这些测试有所帮助。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的反馈

    但是、由于这2个寄存器未在数据表中列出、您能否告诉我​​可以设置的值范围?

    我们将尝试使用一些值

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅最新的数据表、因为其中包含这些寄存器。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    很抱歉响应延迟。

    ■通过添加1000BASE-V 上升/下降调整命令/寄存器、
    PHYTOOL 写入 eth1/0x0000 0x0140
    phytool 写入 eth1/1/0x0010 0x5008
    波形略微圆形、不再发生掩模命中、但它仍然勉强通过了掩模。

    ■在1000BASE-T 执行了合规性测试
    我们调整了您告诉我的寄存器(0xA0、0xA1)(该寄存器似乎常见于10BASE-TE/100BASE-T/1000BASE-T)。
    启动后和执行测试模式切换命令后立即进行的设置为 x0000 =通道 A/B/C/D 的增益变化-16%、由于信号振幅不足以执行合规性测试、因此我们进行了以下设置并运行该设置。
    CHA:x1001 =增益变化+2%
    Chb:x1001 =+2%增益变化
    CHC:x1011 =增益变化+8%
    CHD:x1000 = 0%(增益无变化)
    通道 C 需要比其他通道大得多的增益设置。 我尝试了使用两个电路板、但得到了相同的结果。
    即使增益设置变小、屏蔽命中也没有任何裕度的趋势。

    您能帮助我回答以下问题吗?

    Q1:为什么 CHC 需要设置为比其他值更大的值? 器件本身是否具有此特征? 或者是否有其他新的设置地址?

    Q2: 我仍然觉得我需要更多的余量来满足面具点击。
    是否有(未发布?) 允许我调整 DP83867IR 上 Tx 输出信号的加重的命令/寄存器?

    问题3:  根据此合规性测试的结果、我们计划将​​每个通道的增益设置值反映在固件中。 不过、这与 Q1有关、但由于 DP83867IR 批次的差异、我们需要确认是否可以将增益调整到电路板上的固定值。
    使用 DP83867IR、根据增益设置、实际 Tx 输出幅度电平变化有多大程度的保证?

    P/S: 虽然有一个日本的部分,我会给你发送1000年测试 results.e2e.ti.com/.../20241211_2D00_Ethernet_2D00_ComplianceTest_2D00_Result.xlsx
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huy、

    关于您的问题:

    1) 1)与通道 A、B 和 D 相比、通道 C 的布线可能会影响性能  

    2) 2)我们没有更多未发布的寄存器命令来帮助增强信号。 但是、寄存器0xA2/A3可能会有所帮助。 每通道的增加与峰值电压的增加相关。

    3)寄存器0xA0和寄存器0xA1是修整值寄存器。 这些会因器件而异。 了解该零件的默认值是什么并进行相应调整非常重要。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的答复


    第1季度和第3季度:这是否意味着生产批次之间没有区别? 寄存器的调整取决于每个 PCB


    Q2:我明白了,我会试一下

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huy、

    问题1、3: 所有器件都应在数据表规格范围内。 然而、由于 PCB 会增加信号的寄生、因此可能需要进行调整。

    此致、

    Gerome.