This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR285:关于发送器开关特性和接收器开关特性

Guru**** 2890940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450643/ds90cr285-about-transmitter-switching-characteristics-and-receiver-switching-characteristics

器件型号:DS90CR285

工具与软件:

大家好!

我对以下数据表有一些问题。

DS90CR285/DS90CR286 3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 28Bit - 66MHz Chiar 数据表(修订版 C)

(1) f = 66.6666 MHz 时

TPPos0、TPPos1、TPPos2、TPPos3、TPPos4、TPPos5、TPPos6

对于 RSPos0、RSPos1、RSPos2、RSPos3、RSPos4、 RSPos5和 RSPos、

是否每个都有 Tmin/Ttype/Tmax 值?

数据表仅显示40 MHz 和66 MHz 的值。

(2)对于 RSPos (n)、f = 66 MHz

当我们查看典型值时、它始终为 RSPos (n)- RSPos (n-1)=2.2 [ns]。

基于此、假设 RSPos7为16.5ns (典型值)、RSPos7-RSPos0=16.5 - 1.1=15.4 [ns]。

然而、在66 MHz 时、它与15.1515...ns 的周期不匹配。

您能告诉我们为什么此区域的行为和行为不匹配吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    1.产品说明书中包含40 MHz 和66 MHz 的"接收器开关特性"表中 RSPosx 相关信息、并包含最小值和最大值。 这是您在寻找的器件吗?

    2.关于 LVDS 的串行化方式,您可以在"图21. 接收器 LVDS 输入选通位置"表中添加了"只有7个位置(RSPos0 - RSPos6)"。 因此、RSPos7不适用。

    此规范基本上定义了每个选通脉冲位置的位置、以便接收器选通有效数据。

    RxIN 通道上的速率将是7xRxCLKIN。
    对于66 MHz、RxIN 速率= 7 x 66 MHz = 462 MHz、这对应于1/(462 MHz)= 2.16ns





    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的检查。

    (1)我想问一下66.6666Mhz 的值。

    TPPos0、TPPos1、TPPos2、TPPos3、TPPos4、TPPos5、TPPos6

    RSPos0、RSPos1、RSPos2、RSPos3、RSPos4、 RSPos5和 RSPos6

    是否每个都有任何 Tmin/Ttype/Tmax 值?

    如果可以提供任何数据、我将不胜感激。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    数据表仅包含40 MHz 和66 MHz 示例的值。 您可以使用66 MHz 值作为封闭估计值。

    此致、
    Ikram