This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:规格检查

Guru**** 2922640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452873/tdp142-spec-check

器件型号:TDP142

工具与软件:

你(们)好  

您能帮我推荐一下 DP 分离器解决方案吗

要求是、

1.一个 DP 输入两个 DPS 输出

2.支持定标器(选项)

3.DP1.4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    对于要求1、您是否在寻找2:1 DP 多路复用器?

    或者是否需要同时从两个输出获取 DP 信号?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

     通道信号。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们的产品系列中没有 DP 分离器。

    此致!

    Shane