This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:实现 SMBus 隔离器(ISO1540DR)和 SMBus 缓冲器(TCA9617ADGKR)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453115/tca9617a-implement-the-smbus-isolator-iso1540dr-and-smbus-buffer-tca9617adgkr

器件型号:TCA9617A
Thread 中讨论的其他器件:ISO1540

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想在 NIC3.0卡中使用 SMBus 隔离器(ISO1540DR)和 SMBus 缓冲器(TCA9617ADGKR)。

1.对于 SMBus 隔离器,在 OCP NIC3.0发布标准中要求如下所述。
>>
对于 OCP NIC 3.0卡、端点芯片和 FRU EEPROM 的 SMCLK/SMDAT 应连接到卡边缘金手指。 SMCLK[0:1]位于+3.3V_EDGE 电源域。 目标硅器件可能需要隔离逻辑来防止漏电路径。 SMBus 隔离逻辑应通过本地卡指示"Auxiliary Power Good (辅助电源正常)"启用。 有关示例拓扑和隔离逻辑、请参阅图106。

2.我们想保留 SMBus 缓冲器、用于连接至主板的长电缆路径。

您能帮助审查我们的设计吗?
如果您有任何建议、请告诉我。

示意图:  

drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    1侧上的 ISO1540输出电压与 B 侧 TCA9617A 缓冲器的输入电压不兼容。  

    TCA9617A 要求 VILB < 400mV。 ISO1540只能输出 VOL1 (min)= 570mV。 请参阅 ISO1540的电气特性:  

    因此、TCA9617A 无法在 I2C 事务期间正确地将低电平从 B 侧传递到 A 侧。  

    由于 TCA9617A 使用 VCCA = VCCB = 3.3V、是否可以翻转 TCA9617A? 然后、由于 VILA (max)小于 VCCA = 0.99V 的30%、ISO1540可以实现此设置。  

    此致、

    Tyler