This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145DRQ1的源代码

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452696/tcan1145-q1-source-code-for-tcan1145drq1

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在 其中一个项目中使用 TCAN1145DRQ1 CAN 收发器。   如果可用、我们是否可以让驱动程序源代码与此 CAN 收发器进行交互?

此致、

Punith Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munith:

    您是否为该项目分配了 FAE?

    如果没有、请给我发送一封电子邮件、以便我将代码发送给您。 s-guo2@ti.com

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    我已发送邮件。 请检查。

    此致、

    Punith Chandra