This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:需要对符合 AEC 标准的 CC 控制器提供建议

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, HD3SS3212-Q1, TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452391/hd3ss3212-q1-suggestion-required-on-aec-qualified-cc-controller

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB321AITUSB319-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划将 HD3SS3212-Q1 + TUSB321AI  用于 USB3 Gen2、如下所示的应用。 但 CC 控制器(TUSB321AI) 不是汽车级控制器。 你们可以建议合适的替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信我们唯一的替代方案是 TUSB319-Q1。 此外、该控制器仅是 DFP。 如果这样对您有效、那么我建议您执行此操作。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息