This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:估算功耗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451684/am26ls31-estimate-power-consumption

器件型号:AM26LS31
主题中讨论的其他器件: AM26C31

工具与软件:

您好!

您能否告诉我如何估算 AM26LS31的功耗?

提供了相关说明
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845314/am26ls31m-how-do-i-calculate-the-power-consumption-of-differential-line-drivers/3125917?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AM26LS31%252520Cpd#3125917

但链接似乎已损坏。

客户按如下方式计算。 是这样吗?

POLL = PD_IN + Pd + PD_o
其中
功率:总电流消耗
PD_IN:输入电路电流消耗
PD_STATIC:静态电流消耗
pd_o:输出电路电流消耗

PD_IN = 3V x 0.36mA x 4Ch = 4.32mW
PD_STATIC = 160pF​​x (5V^2) x 1MHz x 4ch = 16mW
Vcc = 5V、CPD = 160pF 计算得出。

pd_o ={(Vcc-voh) x io + Vol x IO}x 4通道
={(5V-3.13V) x 29mA + 0.3V x 29mA}x 4
= 252mW

这个公式为 Vcc =(Vcc-Voh)+ 100Ω x IO + Vol x IOL
从图 5-6、图 5-8和100Ω x IO 的最大电压 M、
如果 IO≒29mA、上面的公式变为 Vcc≒5V、所以使用左侧的 IO 值。
因此、
PALL = 273mW (客户计算结果)

另一方面、根据我的理解、
PD_STATIC = Vcc x ICC = 5V x 80mA = 400mW
pd_o = CPD x VCC^ 2 x f x 4ch = 160pF​​x 5^2 x 1MHz x4通道= 16mW

我不确定 P_IN 是否可以忽略、但总电流消耗是这样的
= 400mW + 16mW = 416mW (我的计算结果)

如果您能提供任何建议、我将不胜感激。
如果您有任何参考资料、请展示。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="336910" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451684/am26ls31-estimate-power-consumption "]pd_o ={(Vcc-voh) x io + Vol x io}x 4通道
    ={(5V-3.13V) x 29mA + 0.3V x 29mA}x 4
    = 252mW[/报价]

    这基本上会在驱动器空闲时提供 RS422电阻器的功率(例如直流电源)。

    [报价 userid="336910" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451684/am26ls31-estimate-power-consumption "]pd_static = 160pF​​x (5V^2) x 1MHz x 4ch = 16mW

    这不是静态值。 这是交流电源、用于指示负载电容器充电和放电导致的功率损耗。  我不会将此电源添加到直流电源(上面的电源)。 我会选择较高的一个。 在本例中、它是驱动器的直流电源。 但是、如果负载电容或开关频率更高、交流电源可能会变得更差/更大。

    我会使用"做":

    总功率=器件的电源电流功率+ RS485系统功率

    器件的电源电流功率(最坏情况)=  Vcc x ICC = 5V x 80mA = 400mW (这可能是一个高估值)

    设备的系统功率(包括驱动器和电阻器)= I_RS422 x Vcc x 4ch = 20mA x 5V x 4 = 400mW (我使用20mA 作为电流值、但您可以使用更大至高估的值)

    以上是驱动低/高电平但不切换时的直流空闲功率。 我们将使用这作为最坏的情况、但如果我们计算开关功率、  

    交流开关功率损耗: CPD x VCC^ 2 x f x 4ch ,作为经验,我通常说1米电缆是50pF。 如果距离为100米、则检测电容为5000pF  

    如果我们在全部4个通道上使用1MHz (数据速率为2Mbps)和100米电缆

    CPD x VoD^ 2 x f x 4ch = 5000pF x 3^2 x 1MHz x 4 = 180mW (VoD 是电阻器或 Y-Z 上的电压、我选择3V 这是负载电容器充电至无法充电至 Vcc 的电压)

    180mW > 400mW (我们之前计算的直流)

    所以我会选择直流功率、因为它较大(选择交流功率损耗或直流功率损耗、在最终计算时会更大)

    功率= 180mW (交流电源)+ 400mW (器件电源电流功率)= 580mW

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    感谢您的详细估算。

    很抱歉问了这么多问题。

    >所以我会选择直流电源,因为它更大(选择交流电源损耗
    >或直流功率损耗、在最终计算中比以往更大)

    由于直流电源更大、总功率也将是如此
    400mW (直流电源)+ 5V * 80mA (器件的电源电流电源)= 800mW?

    现在、客户将与 AM26C31的功耗进行比较。

    因此、对于 C31、系统交流功率和直流功率的计算方法相同
    总功耗= 400mW + 5V * 3mA (数据表规格的最大值)= 415mW

    上述计算结果是否正确?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为方便客户起见、我创建了一个电子表格。

    您能检查一下吗?

    e2e.ti.com/.../AM26LS31-C31-Power-Estimation-and-junction-Temp-Cal.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我所能看到的内容来看、这个曲线看起来很对(我用交流部分查看它是否大于直流部分、它的总体变化)。

    您可能需要注意的是、CPD 是电缆的负载电容、我们估计该电容为50pF/米。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby-San、

    感谢您的支持。  
    我将添加有关电缆的负载容量的注释并将其发送给我的客户。

    此致、
    Hiroshi