This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:附加相位噪声

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452924/tmuxhs4212-additive-phase-noise

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412

工具与软件:

你好

我们在寻找 工作频率介于450MHz 和7.125GHz 之间的差分模拟多路复用器(DPDT)时、会遇到 TMUXHS4212。    

无论如何、 TMUXHS4212是否会向多路复用器信号中添加任何噪声?  我们未看到任何相位噪声图。

请协助。

谢谢

Layne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Layne、

    还有 TMUXHS4412。 我认为 我们的任何多路复用器本身不会增加任何噪声。 Ron 导致了如此大的损耗、但我相信会是这样。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan